Текущий год 
Последние финансовые новости
Архив
Контактная информация редакторов
Пресс-центр
  Все категории
продуктов
Центр разраБотки
  Разрешения/
Применения
Купить через интернет
Подписаться на рассылку пресс-релизов. 
 

ВЫХОДНЫЕ ДРАЙВЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ ОТ ANALOG DEVICES ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Новые драйверы-усилители от ADI обеспечивают лучшие в своём классе характеристики, высочайшую точность и возможность диагностики неисправностей.

 

Norwood, MA(12 Мая 2008) - Analog Devices, Inc. (ADI), мировой лидер в области производства интегральных микросхем для обработки сигналов, сегодня представляет два аналоговых выходных драйвера, которые способны значительно улучшить эффективность и надёжность схем управления процессами, в том числе работающих при высоком напряжении питания и высокой температуре. За счёт преимуществ, которые обеспечивает разработанный на Analog Devices технологический процесс iCMOS, драйверы-усилители AD5750 и AD5751 обладают в три раза более высокой точностью по сравнению с аналогами конкурентов. Точность составляет не хуже 0.1% (общая некомпенсируемая погрешность) при любых рабочих параметрах.
Эти усилители предназначены для подключения к выходам низковольтных ЦАП (цифро-аналоговых преобразователей) с однополярным питанием и обеспечивают усиление с выходом по напряжению или токовым выходом, с хорошей нагрузочной способностью, что позволяет создавать надёжные и эффективные по себестоимости схемы управления и при этом уменьшить размеры печатной платы.

Эти драйверы разработаны для удовлетворения растущего спроса на гибко конфигурируемые промышленные системы автоматического управления. В этих драйверах-усилителях реализована возможность обнаружения сбоев, что позволяет упростить процесс запуска системы и диагностики неисправностей. Интегрированные усилители с токовым выходом и выходом по напряжению позволяют применять AD5750 и AD5751 в программируемых логических контроллерах, распределённых системах управления и высоковольтных системах ввода/вывода сигналов.

По словам Майка Бричфилда, директора линии продукции для прецизионной обработки сигналов фирмы Analog Devices, "Выходные драйверы фирмы Analog Devices представляют собой высокоинтегрированные устройства для одноканальных и многоканальных систем аналогового ввода/вывода и предназначены для растущего рынка многофункционального и надёжного оборудования для управления процессами. Эти усилители предоставляют инженеру-разработчику лучшие в данном классе характеристики по дрейфу и стабильности, повышают эффективность оборудования и снижают стоимость обслуживания. Кроме того, развитые возможности обнаружения сбоев делают устранение неисправностей простой и быстрой задачей".

Об аналоговых драйверах AD5750 и AD5751

Одноканальные высокоинтегрированные драйверы-усилители AD5750 и AD5751 представляют собой выходные драйверы для промышленных систем управления. Они избавляют от необходимости использовать такие дополнительные компоненты, как шунтовые резисторы, схемы переключения диапазонов тока и напряжения и схемы обнаружения неисправностей. Усилители отвечают практически всем стандартам аналоговых выходов и обладают возможностью программирования. Характеристики и точность усилителей удовлетворяют требованиям к системам самого высокого качества – общая погрешность не превышает 0.1%, дрейф не превышает 5•10–6/°C, линейность не хуже 0.01% - это избавляет от необходимости калибровать систему при разных температурах и напряжениях питания. Аналоговые выходы могут работать на нагрузку сопротивлением 1.5 кОм, ёмкостью до 1 мкФ и индуктивностью до 0.1 Гн.

Усилитель AD5750, работающий при напряжении питания от ±12 В до ±24 В, обеспечивает на выбор четыре диапазона напряжения (0–5 В, 0–10 В, ±5 В, ±10 В) и пять диапазонов тока (4–20 мА, 0–20 мА, 0–24 мА, ±20 мА, ±24 мА), с возможностью перегрузки 20%.

Усилитель AD5751 работает при однополярном питании 10.8…60 В, обеспечивая надёжную передачу сигнала по длинному кабелю. Он обеспечивает три диапазона напряжений (0–5 В, 0–10 В, 0–40 В) и три диапазона тока (4–20 мА, 0–20 мА, 0–24 мА) , с возможностью перегрузки 20%.

Усилители AD5750 и AD5751 имеют последовательный интерфейс SPI, работающий на частоте до 30 МГц, схему сброса при включении питания и предназначены для работы в температурном диапазоне –40º…+105ºC. Обе микросхемы могут проверять целостность пакета (packet-error checking, PEC), что позволяет верифицировать данные, принятые по цифровому интерфейсу в условиях шумного окружения, где возможны сбои.

Цены и поставка
AD5750 и AD5751 сейчас поставляются в виде образцов. Производство будет запущено в ноябре 2008 года. Они выпускаются в корпусах LFCSP размером 5x5 мм и будут стоить от $2.45* за штуку в партии 1000 шт. Для получения более подробной информации посетите пожалуйста
www.analog.com/pr/AD5750
или
www.analog.com/pr/AD5751

 
О компании Analog Devices
Analog Devices является лидером в производстве прецизионных высокопроизводительных интегральных микросхем, которые используются в аналоговых и цифровых системах обработки сигналов. Штаб-квартира фирмы находится в Норвуде, штат Массачусетс, США. Общемировой штат компании составляют приблизительно 9,000 человек. Производственные мощности фирмы располагаются в Массачусетсе, Калифорнии, Северной Каролине, Ирландии, на Филиппинах, на Тайване и в Великобритании. Фирма Analog Devices зарегистрирована на Нью-Йоркской Фондовой Бирже, и обозначение ADI включено в биржевой индексный список S&P 500.

Редакторы - контактная информация
Mikhail Moulminov
mikhail.moulminov@analog.com.ru