Текущий год 
Последние финансовые новости
Архив
Контактная информация редакторов
Пресс-центр
  Все категории
продуктов
Центр разраБотки
  Разрешения/
Применения
Купить через интернет
Подписаться на рассылку пресс-релизов. 
 

КОМПАНИЯ ANALOG DEVICES ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.

Новые цифровые изоляторы семейства iCoupler® соответствуют требованиям AEC-Q100, способны работать даже при температуре +125°C и соответствуют самым строгим требованиям качества и надежности, предъявляемым к гибридным устройствам.

 

Norwood, MA(19 Мая 2008) - Компания Analog Devices, Inc. (ADI) представляет новое семейство устройств цифровой гальванической развязки iCoupler®, соответствующих жестким требованиям качества и надежности, предъявляемым к гибридным устройствам. Данное семейство было специально разработано, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности производства автомобильных устройств и агрегатов. В отличие от довольно-таки низковольтных сигналов, питающих внутренне оборудование автомобилей, системы безопасности и системы приводов, в гибридных автомобилях батареи могут работать на напряжениях до 600 В, что создает необходимость гальванически изолировать высоковольтную и низковольтную части системы. Новые устройства гальванической развязки от Analog Devices ADuM120xW, ADuM130xW и ADuM140xW разработаны для гибридных систем управления моторами и систем управления батарейным питанием. Эти представители нового семейства iCoupler являются первыми устройствами гальванической развязки, способными работать в температурном диапазоне стандарта AEC-Q100 от –40°C до +125°C.
«До сих пор единственными пригодными для использования в гибридных батареях легковых и грузовых автомобилей изоляторами были оптопары, которые известны своим капризным поведением при температурах выше 105°C, — сказал Робби МакАдам , вице-президент Отделения Аналоговых Полупроводниковых Компонентов компании Analog Devices. — В системах, где ключевую роль играют экономия топлива и емкость батарей, устройства цифровой гальванической развязки не только избавляют от ограничений, накладываемых оптопарами, но и снижают энергопотребление на 90 процентов!

Об устройствах гальванической развязки семейства ADuM1xxxW.
Двухканальные ADuM120xW, трехканальные ADuM130xW и четырехканальные ADuM140xW устройства гальванической развязки, разработанные по оригинальной микроэлектронной технологии изготовления трансформаторов iCoupler компании Analog Devices. Эти новые компоненты для автомобильной электроники обеспечивают множество изолированных каналов и их конфигураций, а пропускная способность достигает 25 Мбит/c. Изоляторы, изготовленные по технологии CMOS, функционируют при подаче на каждую сторону питания от 3 до 5.5 В, что обеспечивает совместимость с низковольтными системами, а также позволяет реализовать преобразование логических уровней по разные стороны изолирующего барьера.

В отличии от других изоляционных приборов, таких как, например, оптопары, чьи характеристики заметно ухудшаются при высоких температурах, устройства iCoupler сравнительно малочувствительны к изменению температуры и показывают превосходные характеристики надежности. Поскольку изоляторы iCoupler имеют цифровой интерфейс, то нет необходимости во внешних устройствах преобразования сигнала, и устройства гальванической развязки потребляют от шести до десяти раз меньше мощности, чем оптопары, при аналогичной пропускной способности.

Analog Devices в автомобильной электронике
Обладая сорокалетним опытом в создании устройств обработки сигнала, компания Analog Devices помогает инженерам-разработчикам автомобилей совершенствовать уровень безопасности, комфорта и удобства. Исключительно качественные компоненты ADI решают задачи измерительной, контрольной и цифровой обработки сигнала для электронных систем безопасности, мультимедиа, силового привода и контроля движения в автомобилях по всему миру.

Цены и поставка
ADuM120xW, ADuM130xW и ADuM140xW сейчас поставляются в виде образцов и для массовых производств. Новые устройства гальванической развязки выпускаются в 8-выводных узких или 16-выводных широких корпусах SOIC и стоят от $0.55* за штуку в партии 1000 шт. Для получения более подробной информации посетите пожалуйста
www.analog.com/pr/ADuM120xW, www.analog.com/pr/ADuM130xW или www.analog.com/pr/ADuM140xW

 
О компании Analog Devices
Analog Devices является лидером в производстве прецизионных высокопроизводительных интегральных микросхем, которые используются в аналоговых и цифровых системах обработки сигналов. Штаб-квартира фирмы находится в Норвуде, штат Массачусетс, США. Общемировой штат компании составляют приблизительно 9,000 человек. Производственные мощности фирмы располагаются в Массачусетсе, Калифорнии, Северной Каролине, Ирландии, на Филиппинах, на Тайване и в Великобритании. Фирма Analog Devices зарегистрирована на Нью-Йоркской Фондовой Бирже, и обозначение ADI включено в биржевой индексный список S&P 500.

Редакторы - контактная информация
Mikhail Moulminov
mikhail.moulminov@analog.com.ru