myAnalog_id
https://my.analog.com
https://registration.analog.com
Analog Devices
  • 查看购物车
  • myAnalog网站
  • 注册
  • 联络ADI
  • 参数搜索
  • 替换产品搜索
  • 主页
  •  >接口
  •  >数字隔离器
  • 保存到myAnalog  
  • 打印
  • 通过电子邮件发送本页
  • 接口
  • 数字隔离器
  • 电平转换器
  • RS-232接口
  • RS-485接口
  • 收发器
  • 产品分类
  • 所有应用
  • 设计工具和支持
  • 在线购买


iCoupler®数字隔离器 — 无与伦比的高性能和高集成度

ADI公司推出全系列的数字隔离器产品,基于iCoupler专利技术,采用芯片级微变压器制造。请参考下列特色新闻和产品信息,欲了解更多信息,请访问iCoupler®数字隔离器主页。



ADUM540x
 

特色产品:ADuM540x-用于数据和电源隔离的四通道、单芯片解决方案

ADuM540x系列是采用ADI公司iCoupler专利技术推出的第二代isoPower产品。ADuM540x是一款四通道数字隔离器,集成了isoPower DC-DC转换器,在单芯片内提供500 mW的隔离的电源和信号通道。ADuM540x的封装尺寸较小,能够节省电路板空间,并降低成本,优于采用光电耦合器和外部DC-DC转换器的分立解决方案,适于工业现场总线隔离、RS-232、RS-422和RS-485收发器和工业可编程逻辑控制器等应用。

欲了解ADuM540x、ADuM520x和ADuM5000系列的更多信息,请访问:
  • ADuM540x产品聚焦
  • ADuM540x新闻稿
  • ADuM520x产品聚焦
  • ADuM5000产品聚焦
  • iCoupler 常见问题解答

返回顶部




ADUM120x/ADUM130x/ADUM140x
 

汽车级数字隔离器

ADuM120x、ADuM130x和ADuM140x系列iCoupler器件现已通过AEC-Q100汽车标准认证。这些iCoupler数字隔离器能够在高达125°C的引擎舱中工作。ADuM120x、ADuM130x和ADuM140x产品采用8引脚和16引脚SOIC封装,数据速率高达25 Mbps,支持3.0-5.5 V的电平转换并且功耗较低,可用于如电池监测、混合动力电机的门级驱动、直流-交流逆变器和电子动力方向控制的混合动力汽车应用。这些汽车认证产品可作为传感器阵列的接口使用,适合各种类型的交通工具。

欲了解ADuM120x、ADuM130x和ADuM140x系列产品的更多信息,请参看:
  • ADuM120x产品聚焦
  • ADuM130x产品聚焦
  • ADuM140x产品聚焦
  • 汽车类应用新闻稿

返回顶部




ADUM5230/ADUM6132
 

特色产品:ADuM5230和ADuM6132--业界首款内置隔离电源的隔离门极驱动器

ADuM5230和ADuM6132是业界首款隔离半桥门极驱动器,在单芯片上集成了隔离电源与隔离门极驱动器。通过ADI专有的isoPower集成隔离电源技术,这些iCoupler产品集成了隔离的高端与低端输出。isoPower利用iCoupler技术的芯片级微型变压器以及高压CMOS工艺制作隔离的直流-直流转换器,以提供半桥门极驱动器,从而减少了电机驱动、电源和太阳能逆变器等应用中所需的元件数量和板级空间。

欲了解ADuM5230或ADuM6132系列的更多信息,请参见:

  • ADuM5230产品聚焦
  • ADuM6132产品聚焦
  • ADuM5230/ADuM6132新闻稿
  • ADuM5230/ADuM6132产品回顾
  • iCoupler 常见问题解答

返回顶部




Analog Devices Digital Isolation Update

ADI最新数字隔离器的介绍

于2007年底发布的数字隔离器季度更新提供了有关新型iCoupler数字隔离器信息和通用iCoupler新闻。更新中还包括“nAppkin Notes”应用笔记,以及由设计工程师撰写的iCoupler技术亮点。如需索取,请访问eNewletter subscription site。如有任何建议或问题,请email至iCoupler_Isolation@analog.com,不胜感激。

返回顶部



iCoupler®数字隔离器

了解更多信息:
iCoupler®产品选型表
申请样片
iCoupler®技术
应用笔记
技术文章
应用工具
安全标准
常见问题解答
ADI公司数字隔离器季度更新电子邮件

应用笔记:
AN-793 - 使用iCoupler®隔离器产品关于防静电和闩锁的考虑
(pdf, 253,952 bytes)

技术文章:
iCoupler隔离技术介绍

有关iCoupler®技术共性问题回答

新闻稿:
ADI公司推出用于数据和电源隔离的四通道单芯片解决方案,2008年5月20日

ADI公司推出业界首批符合汽车系统标准的数字隔离器产品, 2008年6月30日

ADI公司推出业界第一款内置隔离电源的隔离门极驱动器, 2008年3月25日

ADI公司推出业界首款双向I2C隔离器, 2006年6月12日

ADI公司推出业界首款用于数据和电源隔离的单芯片解决方案, 2006年3月30日

  iCoupler Brochure

iCoupler®产品手册:
了解技术、优势、安全性与产品简介
点击下载 (pdf, 1,495,040 bytes)

返回顶部    



iCoupler®技术

与传统光耦合器中采用的发光二极管(LED)和光电二极管不同,iCoupler技术基于芯片级变压器。通过采用晶圆级工艺直接在片上制作变压器。iCoupler可以在低成本条件下实现多通道及其他功能集成。iCoupler变压器采用平面结构,在晶圆钝化层上使用CMOS金属和金构成。金层下有一个高击穿的聚酰亚胺层,将顶部的变压器线圈与底部的线圈隔离开来。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS电路为每个变压器及其外部信号之间提供接口。


使用传送到给定变压器初级端的1 ns脉冲对输入逻辑跳变进行编码。这些脉冲从变压器初级线圈耦合到次级线圈,并且由次级端电路检测。然后,该电路在输出端重新恢复成输入数字信号。此外,输入端还包含一个刷新电路,保证即使在没有输入跳变的情况下输出状态也与输入状态保持匹配。在加电情况下以及低速率波形输入或长时间恒定直流输入情况下,这一性能很重要。

iCoupler


由于iCoupler隔离器的目的是将输入和输出信号隔离开来,所以变压器初级端电路与变压器次级端电路必须在隔离的芯片上。变压器本身可以放置在任意芯片上,也可以放在第三个芯片上,正如下面的ADuM140x结构图所示。整个芯片组封装在一个标准塑料封装内,类似于大多数半导体器件所采用的封装。

iCoupler


iCoupler隔离器的一个显著特点是能够将发送和接收通道集成在同一个封装中。由于iCoupler变压器本身是双向的,所以只要将合适的电路放置在变压器的任意一边,信号就可以按照任意方向通过。按照这种工作方式,我们可采用多种收发通道配置来提供多通道隔离器。


iCoupler技术的另一个新特点是:用于隔离数据信号的变压器线圈还可用作为隔离DC/DC转换器的变压器。这样就允许将数据隔离和电源隔离两种功能都集成在一个封装内,正如 ADuM524x系列的iCoupler隔离器。

iCoupler


iCoupler技术的灵活性和可扩展性将不断带来更多隔离器产品创新。欲获取最新的产品信息请访问本网站。

返回顶部    

FileiCoupler_overview.html
Home New Form Entry Import Edit
More...More...
Browse Folders
Undo Changes
Review
Check Links
View Differences
Submit
Copy
Move
Delete
Rename
Convert
Tag
Versions
Properties
Assign Task
Add to My Favorites
  • 保护隐私权和安全保密
  • myAnalog网站
  • 联络ADI
  • 网站引导图
  • 注册
  • 技术支持
  • 网站使用规定
© 1995-2008 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved